结果:找到"北京君正 X2600 主控 国产处理器 多核集成电路",相关内容1000条
  • 君正主控应用案例:办公必备神器,长城黑白激光一体机
  •   伴随着这些年素质教育水平的提高,学校老师们成功减负,家长身上的担子越来越重,同时移动互联网的发展,学校和家长的沟通方式也在发生着变化,现在很多老师喜欢给学生布置作业是电子版的形式,如果是试卷一类还需要自己打印。  因此越来越多的家庭都在考虑配备一台家用级打印机,因为现在的打印机和过去不同,现在的打印机在操作时更方便,不管是上墨,还是清晰度,都已经远远超过了过去的一些传统打印机。  在这样的需求之下,促进了家用级打印机市场的发展,很多品牌都推出了针对学生家庭作业、网课使用场景的打印机产品,那么哪种类型的家用级打印机最适合购买呢?下面由小编根据自己的使用感受来给大家介绍一番吧。  打印机类别...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: X1600 X2600 X2000 生物特征 图像识别 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-04-25 17:27:00
  • 搭配君正主控芯片测评:创想三维物有所值,让你玩3D打印,而不是玩3D打印机
  • 作者|谭文杰来源|3D打印资源库(ID:www-3dzyk-cn)如果你在一年前开始接触3D打印,并且拥有一台入门级的3D打印机。那么,我相信很大一部分时间你是在给机器打“补丁”,让它真正能为你所用。而这台机器很可能是来自创想三维,不出意外就是其Ender系列的某一款。然而,现在情况有所不同,你有机会真正享受3D打印的乐趣,而不再是被3D打印机“玩”。2023年4月,创想三维正式推出了新一代旗舰高速3D打印机K1及K1Max,以巩固其在消费级3D打印市场的领导地位。我们此前已经对K1进行过测试,然而由于热端和挤出机的设计不佳,它未能达到预期的效果。现在,全新升级的K1Max在这些硬件方面进行...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,半导体,X1600,芯片官网, 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-12-08 18:02:00
  • 北京君正X2600处理器亮相ELEXCON2023,打造多核异构跨界新价值
  • 伴随下游应用持续丰富,细节需求不断增多,标准化产品已越来越难以满足市场需求,芯片方案提供商需要不断深入行业,根据市场需求推出适配的产品。在这样的背景下,北京君正迅速推出X2600系列多核异构跨界处理器,并于2023年ELEXCON深圳国际电子展上正式推向市场。北京君正X2600系列处理器结构图据介绍,X2600系列处理器采用了北京君正自研的CPU内核、图像/视频处理、2D处理引擎和打印机控制等关键技术,同时承袭了北京君正特有的功耗低、开发门槛低等技术特点,适用于各类消费、商业和工业的嵌入式应用领域。多核异构,按需优化北京君正X2600系列处理器采用多核异构架构,内置有3大核心处理器,其中XB...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: X2600 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-03 18:25:00
  • 国产主控应用案例:汉王电子血压计-君正开发板
  • 2023春季新品发布会上汉王科技发布柯氏音法电子血压计产品—汉王电子血压计,继嗅觉检测盒之后再次深度布局大健康领域。  不同于当前市面上使用示波法原理的电子血压计,汉王电子血压计采用血压测量金标准中的柯氏音法,由此引领一场电子血压计领域颠覆式革命,开启电子血压计的医用级准确测量全新时代。  柯氏音医用级准确电子测量方便环保  柯氏音法也叫听诊法,在国际上被称为无创血压测量的“金标准”,使用柯氏音法的水银血压计虽然被医疗机构广泛使用,但测量过程复杂且需要专业医生进行听诊并记录,因此难以推广家用。现实生活中,大多数消费者选择了测量方便的示波法原理电子血压计,但此类血压计检测结果远不及柯氏音水银血...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 医疗芯片 医疗MCU 医疗开发板 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-10-19 16:00:00
  • 北京君正案例:超能面板PRO采用4英寸IPS超清多彩屏,值不值得买?
  •   清晨,窗帘自动拉开,悦耳音乐缓缓响起,面包机、咖啡机自动工作,开启新一天。离家时,一键关掉所有灯光和家电,节能安全,手机上便可查看家里设备状态,不用担心门没锁、灯没关等问题。下班回家,空调、灯自动为你点亮,窗帘打开;睡前,窗帘、灯光、所有家电全部关闭,让你安心睡眠;半夜喝水,灯感应亮起,不用担心摔倒……都说这样的“舒心、懂你”的生活已经触手可及了,但是市面上智能家居品牌繁多,质量良莠不齐,想装智能家居,却不知道从何入手?  其实,极致的智慧生活,从一款超级面板开始。最近,全球智能家居品牌LifeSmart出了新品:超能面板PRO。据不少网友反馈,这是一款兼具颜值和实用性能的多功能全屋智能...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,低功耗,全MCU,X2000,CPU设计 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-04-14 16:42:00
  • 关于北京君正:外研通新款中英文双模扫读笔应用案例
  • 北京外国语大学外研社外研通新品上市啦!外研通VT-S20✔️一支小可爱=点读笔+扫描笔5000多本点读书随心点,扫描点查都专业!✔️轻轻点一点=学英语+学中文练口语看翻译,学汉字和国学!✔️高科技加持=AI百科+学情分析+离线使用满足孩子更多学习和陪伴需求!雷龙发展提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案编辑文章来源:外研通服务平台关于北京君正北京君正集成电路股份有限公司成立于2005年,基于创始团队创新的CPU设计技术,迅速在消费电子市场实现SoC芯片产业化,2011年5月公司在深圳创业板上市(300223)。君正持续投入于多媒体编解码、影像信号处理、AI引擎、AI算法等核心领域并...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,,案例,MCU芯片,芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-24 16:04:00
  • 扫描点读笔搭载北京君正X2000多核异构跨界处理器的案例
  • 外研通云畅VT-S30扫描点读笔搭载北京君正X2000多核异构跨界处理器,X2000多核异构跨界处理器主要面向于智能音频、图像识别、智能家电、智能家居、智能办公等五大领域。CPU采取三核结构,搭载双XBurst®2,主频1.2GHz,跨界第三核XBurst®0(240MHz),面向安全管理和实时控制领域。搭载的H.264编码器分辨率达1080P@30fps。同时,X2000还内置LPDDR3(128MB),具备可实时同步的双摄Mipi接口+双ISP以及丰富的外设接口功能。我们先来了解下外研通这家产品公司,它是外语教学与研究出版社(简称“外研社”)由北京外国语大学于1979年创办,是一家以外语...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片 MCU 方案案例 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-11-30 17:46:00
  • 君正X2000/X1500主控CPU芯片应用场景案例推荐
  •   近期推出了多款搭载君正X2000、x1500芯片的应用案例,如二维码门禁、手持式有害气体检测仪、智能门锁、支付条码二维码等方案。  1,基于君正X2000二维码门禁方案。雷龙发展为你解答,提供原厂技术支持.  随着门禁行业的逐渐成熟发展,作为智能门禁的新秀--二维码门禁以低成本、智能化、高效率的管理模式越来越受到人们的关注。特别是在智慧城市建设的呼吁下,很多写字楼、智慧社区、办公楼、酒店和公寓等场景都离不开它的存在!    深圳市雷龙发展代理案商特别推出的基于君正X2000系列的二维码云门禁方案,支持二维码识别,支持触摸按键,支持NFC的输入方式。二维码识别选用的广角摄像头,能近距离识别...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片 开发板 MCU 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-19 18:05:00
  • 君正X2000/X1600主控CPU方案有哪些场景?
  • 1、搭载X2000的3D人脸可视猫眼智能锁  3D人脸可视猫眼智能锁搭载有北京君正的X2000芯片,君正X2000芯片拥有超高效率,支持SmartH.264编码引擎,全实时性能;支持低功耗快速启动,前端误报过滤算法;支持200万高清分辨率,采用新一代ISP降噪技术。典型200万编码场景芯片功耗低于300mW,非常适合用来做高性价比的低功耗摄像头方案,帮助企业和用户在享受到超高性能的同时也节约了一大笔额外投入。  2、搭载君正X2000处理器的低功耗人脸识别智能门锁方案  智能门锁市场存量大,增长快,潜力大,作为智能家居的入口被市场普遍看好。最近两年人脸识别解锁方案越来越多,大都是基础的双目方...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片 芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-30 17:29:00
  • 君正主控CPU芯片X2000
  • 针对智能设备市场,雷龙发展近期推出基于多核异构跨界处理器X2000芯片的多场景应用案例。如智能门锁、激光打印机、扫译笔及显控板方案。【案例一】智能门锁:低功耗、响应速度快、防伪性能高芯片:君正X2000智能门锁市场存量大,增长快,潜力大,作为智能家居的入口被市场普遍看好。最近两年人脸识别解锁方案越来越多,大都是基础的双目方案,功能和产品同质化严重。市场对于集成度高,效果好,功耗低的方案需求越来越紧迫。推出的基于君正X2000系列的双目近红外人脸识别模组SG4898智能锁方案:具有识别安全性高、识别速度快、识别角度大、准确率高的、可拓展性强等优势。可帮助客户快速的将产品导入量产和打开市场。SG...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: ,X2000,芯片,开发板 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-23 18:09:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: